This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 电源管理论坛

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28950, UCC28951

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1072880/power-management-forum

部件号:UCC28951
“线程”中讨论的其它部件:UCC28950

e2e.ti.com/.../TI_5F00_inquiry20220127.pdf

e2e.ti.com/.../TI_5F00_inquiry20220127.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否详细阐述您的问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    このページに入力すると、异常な文字に変换され、入力できなくなります。

    添付ファイルを参照してください。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我看了附件,您的原理图看起来就像数据表中的功能图。  输出 D 不应小于50%占空比。  我认为您可能不会查看输出 D。 以下内容将为您提供 UCC28950/1评估模块(EVM)用户指南的链接。  它具有原理图,布局,物料清单和关键波形。  这将有助于您的设计。  我建议您也对其进行比较。  订购其中一个产品进行评估也可能是值得的。  https://www.ti.com/lit/pdf/sluub02

    下面的链接将带您转至一个应用手册,您可能会发现该应用手册对如何使用 UCC28950和 UCC28951进行设计有所帮助。  https://www.ti.com/lit/pdf/slua560

    还有一个 Excel 设计工具,您可能会发现它非常有用。

    https://www.ti.com/lit/zip/sluc222

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    こんにちは

    回答ありがとうございます。

    波形を取得したので送付します。

    宜しくお愿いします。

    e2e.ti.com/.../TI_5F00_inquiry20220211.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    当转换器要求0%占空比时,它将逐步从180度向零度移出 C 和 D。  它将使 C land out D 看起来像以0%和100%占空比运行。  我相信这就是您在波形中观察到的内容。

    您可以通过学习 COMP,CS,out A,out C,out D 来验证这一点

    此致,