线程中讨论的其他部件: BQ25798,
大家好,团队
我们正在应用中使用 BQ25792电池充电器 IC。
要求:
1)太阳能电池板的12VDC
2) 12.8V 18AH 电池容量
3) LiFePO4电池- 3.2V,1.5 AH
根据 BQ25792 IC 数据表,IC 仅支持4系列,1-4单元,因此,使用 LiFePO4电池(4S 电池组),我们只能获得12.8V 6Ah 的容量。
如何配置12节 LiFePO4电池以达到12.8V 18AH 容量?
如果我们使用12芯电池组,因为 IC 最多支持4芯电池,那么有什么限制?