This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25792:BQ25792 (1-4单元) IC 上的12芯 LiFePO4电池连接

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25792, BQ25798, BQ25792EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1072860/bq25792-12-cells-lifepo4-battery-connection-on-bq25792-1-4-cell-ic

部件号:BQ25792
线程中讨论的其他部件: BQ25798

大家好,团队

我们正在应用中使用 BQ25792电池充电器 IC。

要求:

1)太阳能电池板的12VDC

2) 12.8V 18AH 电池容量

3) LiFePO4电池- 3.2V,1.5 AH

根据 BQ25792 IC 数据表,IC 仅支持4系列,1-4单元,因此,使用 LiFePO4电池(4S 电池组),我们只能获得12.8V 6Ah 的容量。

如何配置12节 LiFePO4电池以达到12.8V 18AH 容量?

如果我们使用12芯电池组,因为 IC 最多支持4芯电池,那么有什么限制?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,赛西哈尔,

    我一直在我们的内部论坛上通过 TI FAE Ray 回答问题。  以下是最新的回答。

    同时装包只会增加容量,从而增加所需的充电电流,以在安全计时器限制范围内达到完全充电。   4系列意味着4 x 4.2V = 16.8V (实际上稍高一点)是充电器的最大蓄电池充电电压。   

    如果串联和并联 LiFePO4组电压低于16.8V 最大充电电压,且充电电流足够高,可以在安全计时器限制范围内达到完全充电,那么,如果上述软件更改,此 IC 可以为组充电。

    我建议将 PROG 引脚电阻器设置为10.5千欧,以设置 FSW=1.5MHz 和默认 VBATREG=12.6V 和 ICHG=1A。  然后,使用主机软件,写入 REG0x01-02以将 VBATREG 设置为12.8V,然后写入 REGx03-04以将 ICHRG 设置为尽可能高的充电电流,具体视输入功率而定,如下所述。  主机还需要在 REG0x10b:20中禁用看门狗计时器,或者定期在 REG0x10b3中写入 WD 位。  否则,寄存器将返回默认值。

    您可以使用效率功率平衡 eff=Pout/Pi =(12.6V*(ICHG+ISYS))/(VBUS*IBUS)预测最大充电电流,其中 ISYS 是系统负载电流,VBUS 是电源输出,IBUS 是电源最大输出电流。  数据表从第20页开始具有效率曲线。  充电器根据 IINDPM 寄存器限制其输入电流,以防止输入电源崩溃。   如果在 REG0x14b1中设置了 EN_Lim 位,则将每个功率配置为比 D+/D-通信上的值低得多,或者 Ilim_Hiz 引脚电阻器分配器设置值低。  我建议在您的电源中禁用 EN_Ilim 位或设置 Ilim_Hiz 电阻器以获得最高输入电流限制=3.3A,这样做可以提供更多。  如果 D+/D-为浮动状态,且 EN_LIM=0,IINDPM = 3.0A,因此您可能需要将 REG0x06-07 IINDPM 寄存器写入3.3A。  如果充电电流略大于18Ahr/12hr-安全计时器= 1.5 A,则您可以单独保留安全计时器,但如果不是,则需要将安全计时器在 REG0x0Eb2:1中增加到24小时。

    但是,由于您透露您有太阳能电池板,我建议改用 P2P BQ25798,因为它具有嵌入式 MPPT 功能。   https://www.ti.com/lit/pdf/sluaai1上还有一个 AppNote,您可能会发现它有助于进一步优化太阳能电池板的运行。  当使用具有高输出阻抗的电源(如太阳能电池板)时,充电器依赖于其 VINDPM 反馈环路,而不是如上所述的 IINDPM 反馈环路。  VINDPM 环路减少输入电流,以防止电源电压崩溃,低于预设阈值。

    此致,

    杰夫

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeff,

    感谢您提供 IC 信息。  我们的要求是12.8V 18AH。

    如何配置12节 LiFePO4电池(每个电池电压= 3.2V 典型值)的串联和并联组合?  

    BQ25792 IC 根据数据表最多支持1-4个单元格,我可以将 BQ25792 IC 用于12个单元格吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,赛西哈尔,

    LiFePO4的最终充电电压通常为3.6V 而不是3.2V。  系列中的单元格数设置了12.8V。  SO 4系列*3.2V=12.8V (14.4V 最终充电电压)。  平行单元格将18AH 设置为18Ahr/1.5Ahr =12并联。  因此,您需要48节4S12P 配置电池。  如果您想充电至14.4V,您需要更改我的上述建议,以便在初始通电后将 BATREG 寄存器设置为14.4V。

    由于 BQ25792设计用于具有4.2V 最终充电电压的锂离子电池,并且具有16.8V 最大 BAT 电压以适应4S*4.2V=16.8V,因此它可以更改任何最终充电电压<16.8V 的锂离子配置。

    此致,

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeff,

    感谢您提供信息。

    我尚未连接电池并禁用电池充电器(EN_CHG 设置为0)。 我已经测试了 BQ25792 IC 的降压升压功能。
    无论我提供什么输入,我都将获得输出作为输入(如果我的输入为5V,SYS 引脚输出为5V)。


    之后,我启用了 BQ25792充电器(EN_CHG 设置为1)并再次测试。 无论我提供什么输入,我都将获得输出作为输入(如果我的输入为5V,SYS 引脚输出为5V)。

    请就此提出解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,赛西哈尔,

    BQ25792没有 VBUS 到 SYS 直通模式。  您是否正在使用 TI 的 BQ25792EVM 进行测试?  如果是这样,则损坏。  如果不是,并且是您自己的主板,请提供您的示意图和主板布局文件。

    此致,

    杰夫