This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5122:更换电流传感器电阻器并输出48V 电压

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5122, LM5122EVM-1PH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1072266/lm5122-change-current-sensor-resistor-and-48v-out

部件号:LM5122

各位专家:

你好。 我想请您协助一位有价值的客户提出有关增压调节器- LM5122的请求。

他们将使用 LM5122EVM-1PH 评估更改电流限制(1A)@24V,使用另一个 LM5122更改48V。
它们改变了电流传感器电阻器(R2)的值12mR,25mR,但输出电压下降到很多。
他们 的参考是 LM5122工作台电路。 5122评估板和评估板之间的区别是 R5/6(100R),而评估板不是。

请告知应更换哪些部件。

48V 应用的另一个问题,Q2-3,C5-9更改为75V 版本。
当他们将 R28更改为48V 时,他们看不到48V 输出。

请也提供建议。

感谢您的专业知识。

此致,
阿基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, Archie A,

    感谢您推广我们的设备。 我有点困惑,我会先与你核实。

    当前客户是否需要由两个 EVM 进行修改?  

    1)24V/1A 输出?

    2) 48V 输出?

    请问 ,输入电压和输出电流是多少?

    关于24V/1A EVM,增加了什么负载以及输出电压是多少?

    关于48V EVM 反馈的变化有何价值? 他们在变革后发现了什么?

    布·德传

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,德传

    感谢您的回复。

    我能够从客户那里获得以下反馈:

    是否需要修改两个 EVM?
    1)24V/1A 输出?
    2) 48V 输出?

    现在升级要求已更改。

    1. LM5122EVM-1PH

    输入24V è 输出55V @ 4.5A

    3.应用于为电容器充电(3V380F x 24)

    在 FB 电阻器(R28=0,R27=47.5K,R26-1.05K)后,输出电压为+55V。

    电流输出为55V,但电容器组很难充电,L1仍为10uH,R2 (电流传感器)为0.004R。

    我没有检查电容器组的电流。

    6.我用 Webench 更改了 Vout 后,L1 = 33.76uH,R2为2.68mR。

    你能给我一些建议来完成这项工作吗?

    谢谢你。

    此致,
    阿基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, Archie A.

    您需要更改超过 55V 的输出电压范围,现在 EVM 电压不支持。
    Q2 / Q3需要更改为大于60V。 R2建议遵循工作台,和 L1 (如果您不方便,可以先使用原始版本)。
    然后检查至加注气缸组的电流。  
    布·德传
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    德传您好,

    感谢您的指导。

    客户遵循“建议”和“工作台”设计获得55V@1A 恒定电流,但主板不能使用此应用。

    您能否告诉我们如何获得恒定电流?

    谢谢你。

    此致,
    阿基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, Archie A.

    如果没有负载,它是否输出55V?

    您能否通过示波器?测量输出电压/输入电压/输出电流/开关
    布·德传