各位专家:
你好。 我想请您协助一位有价值的客户提出有关增压调节器- LM5122的请求。
他们将使用 LM5122EVM-1PH 评估更改电流限制(1A)@24V,使用另一个 LM5122更改48V。
它们改变了电流传感器电阻器(R2)的值12mR,25mR,但输出电压下降到很多。
他们 的参考是 LM5122工作台电路。 5122评估板和评估板之间的区别是 R5/6(100R),而评估板不是。
请告知应更换哪些部件。
48V 应用的另一个问题,Q2-3,C5-9更改为75V 版本。
当他们将 R28更改为48V 时,他们看不到48V 输出。
请也提供建议。
感谢您的专业知识。
此致,
阿基·A.