This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40210-Q1:MOSFET 加热故障

Guru**** 1468350 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40210
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1072544/tps40210-q1-the-trouble-with-mosfet-heating

部件号:TPS40210-Q1
“线程:TPS40210”中讨论的其它部件

您好,

  最近,调试 TPS40210时发现 MOSFET 温度非常高,温度上升到大约80°C (VIN=12V,VOUT =90V,无负载)。 所有电阻和电容参数均根据 WebBench 功率设计师进行计算。 有谁能帮助分析问题是什么?

随附的是原理图和 PCB 文件

e2e.ti.com/.../01_5F00_HV-supply.pdf

e2e.ti.com/.../driver.PcbDoc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Suy,

    在此情况下,您可以尝试测量开关节点(L1/D1/Q1连接点),FET 的栅极和 R8上的电压,并发送示波器图片。

    注:为90V 输出提供100V 额定输出电容器非常接近边界。 对于盖子,我建议电压至少有40%的利润,以确保在考虑温度和老化的情况下节省操作。

    此致,

     斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    斯特凡,你好,

       感谢您的回复!

       以下是 MOSFET 的开关节点,栅极,R8:上的电压

       

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Suy,

    FET 的关闭看起来很慢。 这可能会导致在这一切换阶段功率消耗更高。

    您可以尝试添加一个与 R4平行的二极管(FET 上的阳极)。 这将有助于快速关闭 FET。

    此致,

     斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stefan,ö m

      根据您的建议,我在 R4上并行连接了一个二极管,但热量没有提高,MOSFET 温度在无负载条件下迅速上升到60℃。 在高负荷循环条件下,TPS40210的驱动能力是否不够强?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Suy,

    只是为了确保添加二极管后,您是否看到并改进了浇口的下降边缘。

    此外,从第一个示波器图中看,开关节点的电压级别似乎达到了100V,这超出了我的预期,同时也达到了 FET 和电容器的最大限值。 请考虑此组件的足够利润。

    请检查。

    您还可以放大和测量上升和下降边缘的浇口过渡时间吗?

    您还可以将其与正常负载条件进行比较吗?

    在正常工作条件下,您测量的 FET 温度是多少?

    此致,

     斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stefan  ,ö m

    正确的是,在我用 BSZ520N15NS3替换 FET (VDS 最大为150V)后,电路的总功耗将大大降低,并且在无负载的长期操作下,FET 温度仅为50°C。
    非常感谢您的帮助!