This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5066:使用 dv/dt 电路时,闸极驱动器自放电

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5066

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1072297/lm5066-self-discharge-of-gate-drive-when-using-the-dv-dt-circuit

部件号:LM5066

我使用 M5066浪涌限制器的基本是应用电路设计的48 VDC 电源。  我正在使用推荐的 dv/dt 电路添加来提高浇口驱动电压。  通常情况下,此操作正常。  但是,在某些电路板上,栅极电压会按预期打开,但在电路板轻微升温后,栅极电压会开始下降,直至最终关闭。  这需要几秒钟的时间才能停转,在此事件期间,我在故障计时器针脚上看不到任何活动。  这个问题似乎与 dv/dt 电路 PNP 晶体管有关,我使用的是 NSVMMBT5401L;如果我用一些冷喷剂冷却它,正常操作会恢复,直到它再次变热。  该电路中二极管的选择似乎也是一个问题。  我正在使用肖特基二极管 BAT46ZFILM;用硅二极管(1N4002)替换它似乎会使电路再次稳定。  似乎晶体管在轻微导电,缓慢地向下拉栅极驱动器,LM5066栅极驱动电流仅被列为20uA。  如果能深入了解这一问题,将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大卫,你好。

    欢迎来到 E2E!!! 感谢您与我们联系。

    今天是我们在印度的国庆节。 我们明天会回来。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大卫,你好。

    请分享示意图。 我可以知道环境工作温度吗? 如果输出肖特基二极管和 PNP 晶体管被拆除(CDVDT 直接连接到控制器栅极针脚),栅极跌落问题会发生吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面是原理图的图像,希望它比看上去更易读。  测试过程中的环境温度为20-25C,只需稍微加热一点,问题就会发生。  

    以下是我测试过的内容,顺序如下:

    如果我用 零欧姆电阻器(短路)更换二极管,则问题不会发生。

    如果我用10K 电阻绕过二极管,问题就不会发生。

    如果我用1K 电阻器更换二极管,问题就不会发生。

    如果我用1N4002硅二极管更换二极管,则问题不会发生。

    如果我卸下晶体管,则问题不会出现。在任何配置中。

    因此,唯一一个似乎导致问题的组件是肖特基二极管。  我已经进行了一些模拟,以查看这种二极管在低电流下的温度效应,但我不确定结果是否代表实际发生的情况。  LM5066 LtSpice 模型没有显示任何问题,但浇口电流驱动器似乎没有如预期那样工作,仍在处理此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大卫,你好。

    感谢您分享 所有细节。 我也不确定 BAT46ZFILM 的特定参数,该参数因温度升高而受到影响。  BAV16W-7-F 被用于我们的一个评估模块。 工作正常。