我使用 M5066浪涌限制器的基本是应用电路设计的48 VDC 电源。 我正在使用推荐的 dv/dt 电路添加来提高浇口驱动电压。 通常情况下,此操作正常。 但是,在某些电路板上,栅极电压会按预期打开,但在电路板轻微升温后,栅极电压会开始下降,直至最终关闭。 这需要几秒钟的时间才能停转,在此事件期间,我在故障计时器针脚上看不到任何活动。 这个问题似乎与 dv/dt 电路 PNP 晶体管有关,我使用的是 NSVMMBT5401L;如果我用一些冷喷剂冷却它,正常操作会恢复,直到它再次变热。 该电路中二极管的选择似乎也是一个问题。 我正在使用肖特基二极管 BAT46ZFILM;用硅二极管(1N4002)替换它似乎会使电路再次稳定。 似乎晶体管在轻微导电,缓慢地向下拉栅极驱动器,LM5066栅极驱动电流仅被列为20uA。 如果能深入了解这一问题,将不胜感激。