This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3896:TPS3896A's 奇怪的 SENSE 输出行为

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1071455/tps3896-tps3896a-s-strange-sense_out-behave

部件号:TPS3896
“线程:测试”中讨论的其它部件

大家好,团队

我的客户设计了 TPS3896A,但其行为似乎很奇怪。

您能否告知可能的根本原因?

波形下面是它们的测量结果。为什么 SENSE 输出信号没有下拉?

有什么想法吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,保罗,

    我同意,这是奇怪的。 客户是否曾尝试过多台设备的测试,结果相同? 或者是否仅执行了一个此特定装置的测试?

    请给我一天时间,我会看看我是否有这一部分的 EVM,我会在实验室中测试。 我将通过 EOB 2022年1月25日 回复更新。

    杰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    杰克,

    客户表示试过几个主板,症状相同。

    他们已经为他们的项目订购了2k 台设备,因此我们必须确保目前的情况如何?

    请帮帮我。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    杰克,

    到目前为止,你有什么发现和想法吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,保罗,

    我没有机会检查实验室是否有这些 EVM。 但从您的方程式224ms 到示波器照片只会显示约40ms 的情况来看,您是否可以让客户获得更多数据,而不会超过224 ms 的延迟时间?

    杰克