This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5143-Q1:取下 LM5143的 C2电容盖

Guru**** 2815125 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5143

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1072826/lm5143-q1-remove-the-c2-capacitance-cap-of-lm5143

部件号:LM5143-Q1
“线程:LM5143”中讨论的其它部件

您好,

请告知我们是否可以移除 COMP 引脚的 C2电容,以下是数据表中的参考设计 ,谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,张

    当 RC1的值较高时,无需使用 CC2电容(因为内部误差和 RC1发生电容中断)。 请检查 LM5143快速启动计算器,了解有关组件选择的指导。

    此致,

    蒂姆