This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3409:使用 LM3409的电流峰值问题

Guru**** 1449320 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3409
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1071761/lm3409-problem-with-current-spikes-using-the-lm3409

部件号:LM3409
“线程: 测试”中讨论的其它部件

你(们)好 我使用 LM3409 MOSFET 驱动器驱动 LED。 显然,当我从较低的 V_IADJ 值扫描到较高的值时,似乎会出现峰值(见图1)。 每次我运行测试时,扫描的不同部分都会出现这些“峰值”。 这种扫描的峰值似乎与预期的真实值2.5 %的偏移量相同,但我看到峰值偏移量约为20 %的峰值。 我已经监控 了 V_IADJ 电压,这方面似乎没有任何问题(见图2)。 在图2上,我进行了另一项测试,其中 A_IADJ 的所有曝光电压都相同。 这里很明显,即使 V_IADJ 具有相同的电压,第一次曝光的平均输出值更高,第二次曝光的平均输出值更低。 (最后的高峰并不是问题。 问题仅在于平均电流)

这是您可以解释的还是以前经历过的?

 图1.

开  

  图2.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Oliver,

    LM3409使用分段式 Viadj 作为参考来调节峰值电流。  除非 LM3409工作不正常,否则如果 Viadj 不变化,电流不应变化。  您与 VIadj 有什么联系?  是否有可消除 Viadj 噪音的 RC 滤波器?  您的峰值到峰值电流波纹是否允许电流感应超过24 mV?  请参阅数据表第15页的第8.3.4节。  您能否放大两个操作点的电流波纹?  您有输出电容器吗?  如果是这样,您可能需要查看电感器电流或卸下输出电容器,以查看输出端的实际电感器电流。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Irwin。 您在图形上看到的 VIADJ 是测量的 VIADJ,而不是理论输出。 在该点编号处,VIADJ 的输入端没有 RC 滤波器 VIADJ 连接到 DAC。 DAC 已经过测试,一切都正常工作。 当使用第14页的方程式8时,波纹电流应为381mA,但当我放大测量的电流时,波纹电流仅为45mA 左右。 因此,我的感应电阻器与波纹的比率(方程式11)不再是应该的。 我已尝试增加感应电阻,但它没有帮助。 在第一张图片中,您可以看到测得的电流低于第二张图片。 电流是红色图形,而 VIADJ 是白色图形。 X 轴为时间(以秒为单位),Y 轴为电压和电流。 (电流通过分流器测量)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Oliver,

    这些照片看起来像采样有限。  要么尝试增加示波器图片的数据样本数量,要么更改时间基准以更接近波纹。  改变电流感应电阻器将改变电压,但为了增加波纹,需要降低开关频率或降低电感器值。  我首先要仔细查看上述图片,以确保示波器图片正确无误。

    此致,