“线程: 测试”中讨论的其它部件
你(们)好 我使用 LM3409 MOSFET 驱动器驱动 LED。 显然,当我从较低的 V_IADJ 值扫描到较高的值时,似乎会出现峰值(见图1)。 每次我运行测试时,扫描的不同部分都会出现这些“峰值”。 这种扫描的峰值似乎与预期的真实值2.5 %的偏移量相同,但我看到峰值偏移量约为20 %的峰值。 我已经监控 了 V_IADJ 电压,这方面似乎没有任何问题(见图2)。 在图2上,我进行了另一项测试,其中 A_IADJ 的所有曝光电压都相同。 这里很明显,即使 V_IADJ 具有相同的电压,第一次曝光的平均输出值更高,第二次曝光的平均输出值更低。 (最后的高峰并不是问题。 问题仅在于平均电流)
这是您可以解释的还是以前经历过的?
图1.
开
图2.