This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM1086:线性稳压器 PSRR CADJ 与 CFF

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: LM1086

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1072554/lm1086-linear-voltage-regulators-psrr-cadj-vs-cff

部件号:LM1086

您好,

我对通过调整反馈环路来改善线性调节器的纹波抑制感到困惑。

在大多数有关 LDO 的应用说明中,人们发现了在 paralell 中添加馈电正向电容器(CFF)到反馈电阻器的建议。 这对反馈的影响对我来说似乎非常明显,并且有充分的文件记录。 (例如 :https://www.ti.com/lit/an/sbva042/sbva042.pdf)

在各种数据表中,人们可以找到添加 CAdj 的建议(如下所示: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm1086.pdf 图26)。 在我看来,从香料模拟中,它很容易导致输入或负载瞬变振铃。 我对这种电容器的功能和作用/作用并不完全了解。

何时使用 CAdj 而不使用 CFF 电容器,是否有任何好的解释?

此致,

托马斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,托马斯,

                使用 CADJ 与 CFF 的想法实际上是一样的。 这是为了减少 ADJ/FB 节点上的交流波纹信号从 ADJ/FB 引脚到输出引脚的有效增益。 请注意,对于我们的大多数可调输出设备,VOUT 和 VFB 与 VOUT = VFB*(1 +(RFB 顶部/RFB BOT)相关。 通过添加 CFF,我们可以在 更高频率下降低 ZFB 顶部的阻抗,从而降低噪声信号的增益。 对于一些相对较旧的设备(如 LM1086),增益等式略有不同,因为 VOUT = VFB*(1 +(RFB BOT/RFB 顶部)),因此添加 CADJ 将降低   更高频率下的阻抗 ZFB BOT,从而降低噪声信号增益。   根据班吉普/参考电压是跨 RFB BOT 还是 RFB 顶部下降(LM1086的情况),我们 会相应地使用 CFF 或 CADJ。 谢谢!

    此致,

    斯里坎特