This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2576HV:模拟错误

Guru**** 2812185 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2576HV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1072336/lm2576hv-simulation-error

部件号:LM2576HV
《线程》中讨论的其他部件:PSpice-for TI

大家好,团队

我们的客户尝试在  PSpice-for TI 中模拟 LM2576HVS-12,但无法测量输出电压。 我尝试在 Webench 中模拟该设备,但出现“无法创建设计”错误消息,如下面的屏幕截图所示。  

根据我们的客户,

我目前正在尝试设计一个电路板,该电路板的电压介于22.2至44.4 VDC 之间,输出电压为12 VDC。  根据我从数据表中了解到的信息,LM2576HVS-12能够做到这一点。 我完全遵循了数据表8.2.1部分中的原理图设计,并正在通过 TI 的 PSpice 运行模拟。 但是,我无法测量所需的12 VDC 输出。 我们非常希望能提供一些援助。 谢谢你。

e2e.ti.com/.../TIinquiry.zip

此错误的原因可能是什么?

此致,

丹尼洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo,

    我能够为以下产品生成工作台设计: LM2576HVSX-ADJ/NOPB 22V-44V 至12.00V @ 3A

    下面是设计的链接。 如果您遇到任何问题,请告诉我

    webench.ti.com/.../SDP.cgi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Marshall,  

    感谢您在 Webench 中发送模拟文件。 Webench 模拟中的错误似乎是部件号,应该是  LM2576HVSX-ADJNOPB。 这是否与 PSpice-for TI 模拟相同?

    此致,

    丹尼洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo,

    (对我来说)固定12Vout 可订购(LM2576HVS-12)的工作台似乎不可用。 我刚刚离开产品文件夹设计。

    我将确认,如果我弄错了,我将继续为您提供工作台链接,或者查看我们是否可以激活 LM2576HVS-12 工作台。

    从我提供的工作台设计以及产品数据表来看 ,任一 OPN (不包括 LM2576HVS-12的分压器)对应的组件选择应该令人满意。

    如果客户希望利用 PSPICE 来处理 Webench 未提供的其他瞬态波形,我建议首先让他们编译并运行久经考验的模型(如下所示),然后根据 网格提供的模型组件进行调整。 看起来我们只有 LM2576HV PSPICE 模型可用(未修复12Vout),因此如果他们选择使用 PSPICE,他们需要添加 FB 分隔器。

    www.ti.com/.../snvmb29

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    糟糕的是,没有意识到在工作台结果上有一个向下滚动条。

    这是一种楔形设计,可用于12V 固定订购。 我很抱歉。

    LM2576HVSX-12/NOPB 22V-44V 至12.00V @ 3A

    webench.ti.com/.../SDP.cgi