This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1HB08-Q1:TI 的 PSpice:TPS1HB08A-Q1瞬态模型问题

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1071194/tps1hb08-q1-pspice-for-ti-tps1hb08a-q1-transient-model-problems

部件号:TPS1HB08-Q1
“线程:测试”中讨论的其它部件

您好:我正在尝试 使用适用于 TI 的 PSPICE 对 TPS1HB08A-Q1进行建模,但我遇到了与此瞬态模型相关的许多问题。

 

这里是与瞬态模型相关的原理图。 我从“PSPICE 零件搜索”中获得了此模型。

 

 如您所见,当我尝试运行该型号时,IC 上会出现一个错误图标。 会话日志显示:

我不知道如何解决这个问题,因为 IC 中没有针脚 SEL2和 ST。 我已经检查了数据表。

所以我尝试更新这些库。

 

2. 我单击了“重新安装 TI 型号和库” ,但出现错误:

如何解决此问题?

 

3.考虑到#1中的问题,我尝试从“开路型测试电路”复制瞬态模型。 #1中的错误消息消失,但出现新的错误消息:

即使我将标记减少到3,解决方案也不会收敛。

请帮我修复这些错误。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,嘉惠,

    请在 https://www.ti.com/product/TPS1HB08-Q1#design-tools-simulation 上下载最新的 PSpice 模型

    下载后,您可以双击文件夹中的.OPJ 文件以运行模拟。

    首先确保您可以运行测试台,然后您可以根据电路进行任何编辑。

    请尝试一下,如果运行 SIM 卡时仍有问题,请告诉我。

    此致,

    爱知

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我单击了“确定”并运行了 OPJ 文件的模拟。 出现相同的错误。 请参阅随附的图像。

    输出窗口记录错误(ORPSIM-16592)。 请帮助我咨询您的 PSPICE 团队以了解这些错误。

    此致,

    威廉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,威廉,

    当 SIM 在 PSpice 的完整版本上运行时,模型文件本身应该可以。 它与 TI 设置的 PSpice 有关。 由于它是免费版本,最多只允许同时进行三次测量。

    请按以下方式更新模拟设置:

    并在电路上放置少于3个电压/电流标记,然后再次尝试模拟。

    此致,

    爱知

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,爱知:

    我在最近的回复中使用了提示,但模拟没有收敛。

    我还使用了此帖子(e2e.ti.com/.../ptranabstol-and-ptranvntol---pspice-for-ti)中的 include.txt 文件 来帮助实现容差,但它仍然无法收敛。

    此致,

    威廉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,威廉,

    您是否能够在模拟配置文件设置中选择自动收敛以使其收敛?

    请问您收到的错误信息是什么?

    此致,

    爱知