This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23881:功率读数精度

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23881

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1072367/tps23881-power-reading-accuracy

部件号:TPS23881

大家好,团队  

请解释 TPS23881电源读数的准确度差值? 从数据表中可以清楚地看到 TPS23881的电流感应准确度为2%,而7.5部分显示了电压和电流读数精度边界的最小值和最大值,但我想确保我理解读数。  

在计算通道上提供的功率时,使用3662的电压缩放系数和89500的电流缩放系数。 在 Sifos 中测试5类 PD 并将 PSE 处的功率负载设置为45W 时,基于0x30和0x32中的 V 和 I 的计算结果读数为~46.3V,大于2%。

谢谢你,  
德拉尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Delaney,

    电压读数准确度为2.5%,电流读数准确度为2-3%,因此功率准确度应>2%。  如果您查看数据表,则 PCUT 精度如下所示。  

    在系统中,电缆也会断电。 因此,46.3W 对我来说是合理的。 谢谢。  

    此致,

    便士