请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TPS23881 大家好,团队
请解释 TPS23881电源读数的准确度差值? 从数据表中可以清楚地看到 TPS23881的电流感应准确度为2%,而7.5部分显示了电压和电流读数精度边界的最小值和最大值,但我想确保我理解读数。
在计算通道上提供的功率时,使用3662的电压缩放系数和89500的电流缩放系数。 在 Sifos 中测试5类 PD 并将 PSE 处的功率负载设置为45W 时,基于0x30和0x32中的 V 和 I 的计算结果读数为~46.3V,大于2%。
谢谢你,
德拉尼