你好。
我对 BQ79606A IC 之间菊花链通信所涉及的组件的建议放置有疑问。 我们的主板具有多个 BQ (例如,每个主板上有2个)。 此外,多个 PCB 通过电缆连接。 根据 SLUSD Q4数据表和 设计建议 SLUA811C 的建议,我们使用相同板上 BQ 之间的电容器隔离以及板之间的电容器和阻风门进行通信。
SLUA811C 第13节(布局注意事项)建议将隔离电容器放置在电路板边缘附近,并将扼流圈放置在电缆连接器附近。 然后,它说“将系列电阻器和 TV 二极管放在 BQ79606A-Q1的旁边。” 我的问题是如何解释这句话。 所以,我的第一个问题是:它是否意味着系列电阻器和电视应该尽可能接近 BQ?
另一个问题是禁止内部铜层和底层(当然假设组件放置在顶层)。
- 哪些组件应放置在上方,以避免内部层出现? 电视和系列电阻器是否应在其下方的所有层上保持不在电阻器上,或者这一要求仅适用于阻风门和隔离电容器?
- 假设电视和电阻器靠近 BQ,阻风门和电容器靠近板边缘:是否应该在连接它们的轨道下方的所有层上保持距离? (在我们的 PCB 中,此距离大约为10 cm。)
请提前感谢您的回复。
此致