This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79606A-Q1:放置菊花链通信组件并远离

Guru**** 2575725 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ79606A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1072221/bq79606a-q1-placement-of-daisy-chain-communication-components-and-keep-out

部件号:BQ79606A-Q1

你好。

我对 BQ79606A IC 之间菊花链通信所涉及的组件的建议放置有疑问。 我们的主板具有多个 BQ (例如,每个主板上有2个)。 此外,多个 PCB 通过电缆连接。 根据 SLUSD Q4数据表和 设计建议 SLUA811C 的建议,我们使用相同板上 BQ 之间的电容器隔离以及板之间的电容器和阻风门进行通信。

SLUA811C 第13节(布局注意事项)建议将隔离电容器放置在电路板边缘附近,并将扼流圈放置在电缆连接器附近。 然后,它说“将系列电阻器和 TV 二极管放在 BQ79606A-Q1的旁边。” 我的问题是如何解释这句话。 所以,我的第一个问题是:它是否意味着系列电阻器和电视应该尽可能接近 BQ?

另一个问题是禁止内部铜层和底层(当然假设组件放置在顶层)。

  • 哪些组件应放置在上方,以避免内部层出现? 电视和系列电阻器是否应在其下方的所有层上保持不在电阻器上,或者这一要求仅适用于阻风门和隔离电容器?
  • 假设电视和电阻器靠近 BQ,阻风门和电容器靠近板边缘:是否应该在连接它们的轨道下方的所有层上保持距离? (在我们的 PCB 中,此距离大约为10 cm。)

请提前感谢您的回复。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卡洛斯您好,

    简短答案-是的,离 BQ79606A 越近越好,但我们在 EVM 上放置了1-2厘米的距离,效果很好。 查看 EVM 用户指南 :https://www.ti.com/lit/ug/slou471e/slou471e.pdf?ts=1643139273483&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FBQ79606A-Q1%253FkeyMatch%253DBQ79606A-Q1%2526tisearch%253Dsearch-everything%2526usecase%253DGPN

    插入以下相关图像的快照:

    哪些组件应放置在上方,以避免内部层出现? 电视和系列电阻器是否应在其下方的所有层上保持不在电阻器上,或者这一要求仅适用于阻风门和隔离电容器?

    [Alex]建议隔离电容器,阻气门和第一个电阻器(如下图所示)具有抑制层。 电视和其他系列电阻器不需要保留层(电视需要始终参考板接地)。

    假设电视和电阻器靠近 BQ,阻风门和电容器靠近板边缘:是否应该在连接它们的轨道下方的所有层上保持距离? (在我们的 PCB 中,此距离大约为10 cm。)

    [Alex]是的。 我要再次参考下图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。 不幸的是,由于几何限制,我被迫至少在一层违反禁止入内规定。 我原本希望能够将第一个系列电阻器放在电容器附近以避免这种违规行为,但由于您提到这一点,因此不建议这样做,我将按照您的建议继续操作。

    还有一条评论:我已经看到了图28的图表。 由于电容器位于连接器和扼流圈之间,这是令人困惑的,但数据表中的所有原理图都是与之相对的:扼流圈放置在连接器和电容器之间。 为什么数字会反转? 这是错误吗?

    再次感谢您的回答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卡洛斯您好,

    是的,上面的图中看起来盖和阻气门是互换的。 我认为这只是一个错误,很抱歉造成混乱。