This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79616-Q1:NPN 可供选择

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ79616

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1072074/bq79616-q1-choice-of-the-npn

部件号:BQ79616-Q1

您好,

在 BQ79616的 EvalBoard 上,控制 LDOIN 引脚的 NPNB 上连接的晶体管是一个 ZTXN4004,该组件似乎已被出售,供应将变得更加困难。 所以我们正在寻找另一个晶体管,但很难在数据表中找到一个具有重指令规范的新晶体管。

那么,你们有没有关于这个晶体管的一些参考?

是否可以用 MOSFET 替换 NPN?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    朱利安,你好!

    以下是一些可用于 NPN 的替代零件号:

    1. ZXTN4004K–自动定性
    2. 2SCR574D–非自动(自动版本为 2SCR574DFHG 可能 没有库存)
    3. NSS1C301非自动(自动 NSV1C301ET4G)
    4. MJD31
    5. FZT653QTA

    不,我们不支持此电源使用 MOSFET。 我们已经考虑了这款产品在该系列中的未来产品,但 BQ796xx 器件不支持它。