请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:BQ79616-Q1 您好,
在 BQ79616的 EvalBoard 上,控制 LDOIN 引脚的 NPNB 上连接的晶体管是一个 ZTXN4004,该组件似乎已被出售,供应将变得更加困难。 所以我们正在寻找另一个晶体管,但很难在数据表中找到一个具有重指令规范的新晶体管。
那么,你们有没有关于这个晶体管的一些参考?
是否可以用 MOSFET 替换 NPN?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
在 BQ79616的 EvalBoard 上,控制 LDOIN 引脚的 NPNB 上连接的晶体管是一个 ZTXN4004,该组件似乎已被出售,供应将变得更加困难。 所以我们正在寻找另一个晶体管,但很难在数据表中找到一个具有重指令规范的新晶体管。
那么,你们有没有关于这个晶体管的一些参考?
是否可以用 MOSFET 替换 NPN?
朱利安,你好!
以下是一些可用于 NPN 的替代零件号:
不,我们不支持此电源使用 MOSFET。 我们已经考虑了这款产品在该系列中的未来产品,但 BQ796xx 器件不支持它。