This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3488:为超声智能探头设计双极高压 SEPIC 电源

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3488
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1071438/lm3488-designing-bipolar-high-voltage-sepic-supply-for-ultrasound-smart-probe

部件号:LM3488

在为超声智能探头设计双极高压 SEPIC 电源的 BOM 中,耦合电容器 C25 2.2uF C35 2.5uF 的电压为50V。

C35是 CUK 转换器的一部分,电容器的电压至少为输入电压+输出电压5+80。  

从下载布局文件中,两个电容器都是相同类型的 TDK 0805 50V 2.2uF。

TI 的演示如何与电压接近90V 的50V 电容器配合使用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,先武

    感谢您关注我们的 LM3488解决方案。  为供您参考,这对电容器的电压应力基本上是输入电压,在切换操作过程中会叠加一些波纹。  它不受输出电压的影响。 功率 MOSFET 的电压应力等于开关期间的 Vin + Vout +一些峰值电压。

    希望这一点能澄清。

    此致,

    您好