请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:LM3488 在为超声智能探头设计双极高压 SEPIC 电源的 BOM 中,耦合电容器 C25 2.2uF C35 2.5uF 的电压为50V。
C35是 CUK 转换器的一部分,电容器的电压至少为输入电压+输出电压5+80。
从下载布局文件中,两个电容器都是相同类型的 TDK 0805 50V 2.2uF。
TI 的演示如何与电压接近90V 的50V 电容器配合使用?