dears,
我们已将用例需求设置为“Quit Current of 2000”,这意味着 C/200 Current Level。 但是,对于 quit current 有两个定义,一个提到最小值为1000,另一个提到2000。 因此, 我们需要您的帮助来验证 QUIT CURRENT 的真正最小值? 此外,如果我们要将 Quit Current 设置为2000,这是否可能实现?
谢谢
申俊
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
dears,
我们已将用例需求设置为“Quit Current of 2000”,这意味着 C/200 Current Level。 但是,对于 quit current 有两个定义,一个提到最小值为1000,另一个提到2000。 因此, 我们需要您的帮助来验证 QUIT CURRENT 的真正最小值? 此外,如果我们要将 Quit Current 设置为2000,这是否可能实现?
谢谢
申俊
你好 Jason,
如果电流太小,则使用 QUIT 电流在模式之间切换。 从放松到放电/充电不会有什么不同,因为电流太小,无法影响来自机壳内 OCV 的电压,从而实际对测量有用, 因此,保持放松模式以获得更广泛的电流更有意义。
尽管如此,最大值是2000,而不是1000。 10毫欧是推荐的感应电阻器值,我不会将死区降低到3mA 以下,我还会考虑将断路电流提高到大约7mA (取决于您的系统有源功耗)
顺祝商祺!
威瓦特·凯勒