This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27426:使用2000设置退出当前最小值

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1071496/bq27426-quit-current-minimum-value-with-2000-setting

部件号:BQ27426

dears,

我们已将用例需求设置为“Quit Current of 2000”,这意味着 C/200 Current Level。 但是,对于 quit current 有两个定义,一个提到最小值为1000,另一个提到2000。 因此, 我们需要您的帮助来验证 QUIT CURRENT 的真正最小值?  此外,如果我们要将 Quit Current 设置为2000,这是否可能实现?

谢谢

申俊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jun,

    系统的设计容量是多少? 如果设置的值太高,则您的 QUIT 电流将非常小,除非您的电池非常大。 仪表有一个死区电流,离该死区电流至少应为3-5mA。

    顺祝商祺!

    威瓦特·凯勒  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Wyatt

    谢谢,是的,我们的电池容量为700mAH,但 QUIT 电流将约为4 - 5mA,因此我们需要在该范围内设置此 QUIT 电流阈值。此外,我们希望在10mohm 感应电阻下具有1mA,这样做是否可行? 还是我们需要使用缩放方法?

    谢谢

    申俊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jason,

    如果电流太小,则使用 QUIT 电流在模式之间切换。 从放松到放电/充电不会有什么不同,因为电流太小,无法影响来自机壳内 OCV 的电压,从而实际对测量有用, 因此,保持放松模式以获得更广泛的电流更有意义。

    尽管如此,最大值是2000,而不是1000。 10毫欧是推荐的感应电阻器值,我不会将死区降低到3mA 以下,我还会考虑将断路电流提高到大约7mA (取决于您的系统有源功耗)

    顺祝商祺!

    威瓦特·凯勒