请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:BQ27426 dears
我们有一个基于 EVM 的设置,我们希望将此设置移至系统中,因此需要您在以下方面的帮助。
1.我们可以使用 EVM 生成两个文件: 0426_2_02-bq27426G1.GM.FS 和 0426_2_02-bq27426G1.ot.FS,因此这两个文件将是 golden 文件?
2.然后我们尝试使用 BQ 工作室中的编程功能对系统中的目标设备进行编程,但失败了,所以我们想知道哪种方法可以将第一点提到的文件编程到新设备上?
3.由于设备是基于 OTP 的,因此在关机模式下,所有设置都将丢失? 如何确保在设备从关机模式恢复后设置正确。
4.设备断电后,将恢复到初始状态? 就像一台新设备?
谢谢
申俊