This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27426:使用 BQstudio 对设备进行编程

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1072226/bq27426-program-the-device-with-bqstudio

部件号:BQ27426

dears

我们有一个基于 EVM 的设置,我们希望将此设置移至系统中,因此需要您在以下方面的帮助。

1.我们可以使用 EVM 生成两个文件: 0426_2_02-bq27426G1.GM.FS 和  0426_2_02-bq27426G1.ot.FS,因此这两个文件将是 golden 文件?

2.然后我们尝试使用 BQ 工作室中的编程功能对系统中的目标设备进行编程,但失败了,所以我们想知道哪种方法可以将第一点提到的文件编程到新设备上?

3.由于设备是基于 OTP 的,因此在关机模式下,所有设置都将丢失? 如何确保在设备从关机模式恢复后设置正确。

4.设备断电后,将恢复到初始状态? 就像一台新设备?

谢谢

申俊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jun,

    1. GM.FS 文件通常用作金色图像,由系统在通电时写入仪表。

    2.故障消息是什么?

    3.从 gm.fs 文件中写入的所有值都存储在 RAM 中。 因此,当断电时,将加载默认 OTP 值。 系统需要向 RAM 写入黄金值

    4.是的,当断电时,设备将恢复到初始状态