This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2069D:查询 ΘJA 和 ΘJC

Guru**** 2643885 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2069D, TPS2069

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1071216/tps2069d-enquire-ja-and-jc

部件号:TPS2069D
“线程: TPS2069测试”中讨论的其它部件

您好,

请告知 TPS2069DRGNR MSOP 封装的 ΘJA 和 ΘJC 温度指标?


谢谢,致以诚挚的问候,

老虎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以参阅 DGN 软件包。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ziv,

    抱歉,我指 DGN 封装中的 TPS2069,而不是 TPS2069D。

    如您所见,TPS2069数据表的 DGN 封装中没有此字段。

     ΘJC 请告诉我们它的“ΘJA”和“”,谢谢!

    BR,Tiger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Tiger,

    这是数据表中的所有数据。

    您也可以通过以下链接申请测试。

    https://sps04.itg.ti.com/sites/WW-HPA/hpa_pkg/Lists/Thermal%20Model%20Request%20Form3/NewForm.aspx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ziv,

    如您所见,我发布了从 TPS2069数据表捕获的图形。

     没有 ΘJA 和 ΘJC 的数据。

    我无法打开链接。

    谢谢,最棒的农药,

    老虎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Tiger,

    1.如果没有 SPEC 上的数据,这意味着 qual 团队不会对其进行测试。

    2.我有支票,确实无法打开。

    3. 对这些数据的测试来自另一个团队。 但我现在也不知道他们的存在。 您可以提交 JIRA 或 TT 进行检查。 由于我们没有标准工作台,所以我们在实验室中不做测试。

    对于 TI 的政策,我首先单击“已解决”按钮。

    如果您有任何其他问题,请随时与我联系。

    如果您认为问题已解决,请单击“问题已解决”按钮。

    谢谢。