请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:BQ24210 您好,
我有一个短期内需要2A 电流的申请。 假设使用 BQ24210时不会有任何限制电流从蓄电池流向系统负载的情况,这是否正确?
很抱歉,我知道这是一个基本问题,但只是想仔细检查一下,我没有错过一些重要的东西!

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.