This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24210:从蓄电池到系统负载的最大电流

Guru**** 2513125 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1071460/bq24210-maximum-current-from-battery-to-system-load

部件号:BQ24210

您好,

我有一个短期内需要2A 电流的申请。 假设使用 BQ24210时不会有任何限制电流从蓄电池流向系统负载的情况,这是否正确?

很抱歉,我知道这是一个基本问题,但只是想仔细检查一下,我没有错过一些重要的东西!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    这是正确的,从电池中拉出2A 时充电器没有问题。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Bill