This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq77PL900:应用程序问题

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ77PL900

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1071232/bq77pl900-application-problems

部件号:bq77PL900

大家好,团队

客户提出的问题可能需要您的帮助:

 客户使用 bq77PL900连接了8组串联锂聚合物电池。每个电池组具有5块并行锂聚合物 电池。每个电池电压为4.2V。  设计的主板可以正常工作。

现在他们将用相同电压的锂离子替代锂聚合物 。  使用此板连接8组串联 锂离子电池。每个电池组 有6块平行锂离子电池。  但是,在锂电池组连接到主板后,将显示过电压 。  对于 bq77PL900,锂离子和锂聚合物之间是否存在任何差异,应注意到这一点?

请帮您检查此案例? 谢谢。

此致,

樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cherry,您好!

    这是一个较旧的部分,因此支持起来有点困难。 但我会尽力帮助你。

    bq77PL900只能测量电压。

    • 设备的设置是否针对新电池电压进行了配置?
    • 他们的蓄电池电压和测量值是多少?
    • 他们选择了哪些过电压阈值?  

    此致,

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛门