请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:bq77PL900 大家好,团队
客户提出的问题可能需要您的帮助:
客户使用 bq77PL900连接了8组串联锂聚合物电池。每个电池组具有5块并行锂聚合物 电池。每个电池电压为4.2V。 设计的主板可以正常工作。
现在他们将用相同电压的锂离子替代锂聚合物 。 使用此板连接8组串联 锂离子电池。每个电池组 有6块平行锂离子电池。 但是,在锂电池组连接到主板后,将显示过电压 。 对于 bq77PL900,锂离子和锂聚合物之间是否存在任何差异,应注意到这一点?
请帮您检查此案例? 谢谢。
此致,
樱桃