“线程”中讨论的其它部件:IPG-UI, TPS65094,测试
我正在测试此评估模块的某些功能,但一个功能有问题。 使用为该部件安装了软件包的 IPG-UI,我可以更改位和读/写,而不会出现任何问题。 我操纵了降压控制器和 LDO,并测试了一些启用/禁用功能。 除 BUCK3_VID (用于设置直流输出电压的7个非保留位)外,所有这些都是成功的。 以其他任何方式,我将做一个更改,写它,它将反映在硬件上。 但无论出于何种原因,BUCK3都被设为默认的1.05V,不会改变。 我已通过“读取”功能验证这些位是否已修改,但输出仍为默认值。
BUCK3_DISABLEB 位按应有的方式工作,启用或禁用输出。 但是,不管我给 BUCK3_VID 写什么,输出电压都没有变化。 它确实是写的,当我读的时候,它反映了我写的正确的位数。 我在有负载和无负载的情况下尝试了它。
从示意图看,我看到的 BUCK4/5和 BUCK3之间唯一的显著区别是,4/5的 BUCKX_1P8输出上有一个上拉电阻器,而 BUCK3的示意图中没有这种电阻。 有什么想法我会错过什么?