This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS650941EVM-116:降压3未更改输出电压

Guru**** 1138100 points
Other Parts Discussed in Thread: IPG-UI, TPS650861, TPS65094, TPS650941EVM-116
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1073670/tps650941evm-116-buck-3-not-changing-output-voltage

部件号:TPS650941EVM-116
“线程”中讨论的其它部件:IPG-UITPS65094,测试

我正在测试此评估模块的某些功能,但一个功能有问题。 使用为该部件安装了软件包的 IPG-UI,我可以更改位和读/写,而不会出现任何问题。 我操纵了降压控制器和 LDO,并测试了一些启用/禁用功能。 除 BUCK3_VID (用于设置直流输出电压的7个非保留位)外,所有这些都是成功的。 以其他任何方式,我将做一个更改,写它,它将反映在硬件上。 但无论出于何种原因,BUCK3都被设为默认的1.05V,不会改变。 我已通过“读取”功能验证这些位是否已修改,但输出仍为默认值。

BUCK3_DISABLEB 位按应有的方式工作,启用或禁用输出。 但是,不管我给 BUCK3_VID 写什么,输出电压都没有变化。 它确实是写的,当我读的时候,它反映了我写的正确的位数。 我在有负载和无负载的情况下尝试了它。

从示意图看,我看到的 BUCK4/5和 BUCK3之间唯一的显著区别是,4/5的 BUCKX_1P8输出上有一个上拉电阻器,而 BUCK3的示意图中没有这种电阻。 有什么想法我会错过什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Aaron,

    我们已将此票分配给相应的工程师,他应该在第二天左右与您联系。 谢谢你。

    此致,

    亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亚历克斯:

    谢谢你。 您是否听说过这位工程师的任何说法? 我只是想确保这条线程不会被遗忘。

    阿伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Aaron,

    此 E2E 被意外分配给另一位工程师,并于今天重新分配。 对此造成的不便和延迟响应,我们深表歉意。 我将在接下来的24小时内检查您的信息并提供更新。

    谢谢,

    Brenda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Aaron,

    我已使用 BOOSTXL- TPS650861成功更改了 Buck3的输出电压 ,BOOSTXL- TPS650861是为带有两个“空白”OTP 存储器(TPS65086100)的型号编程的 BoosterPack。 我还订购了下星期初应到达的 TPS65094 EVM (TPS650941EVM-116)。 请提供您的设置的详细信息(EVM 跳线配置和更改 Buck3电压所遵循的步骤),以便我可以在结束时重现问题?

    同时,能否指定 S1交换机上每个控制信号的配置?

    谢谢,

    Brenda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Brenda,

    感谢您的回复。 所有6个控制开关都处于“关闭”位置(即未绑定到地面),vsys 螺钉接线端子上的13V 电压,通过 BUCK3测试点测量的 DMM。 使用 IP-GUI ,我首先读取所有地址。 位于地址0x22的 BUCK3CTRL 具有1位,无法修改,而其他7位则“设置降压3额定稳压器工作电压”。 默认情况下,在第一次读取时,它们包含 b0010001 (H11),表示输出上的电压为1.05V。 例如,我将位更改为 b0000101 (H05),这样会将输出更改为0.75V,然后写入。 我使用 DMM 测量输出,但输出保持1.05V。 我读取了0x22地址,它返回 b0000101 (H05),但输出电压仍然是默认值(1.05V)。 每个其他降压控制器/转换功能均按预期工作。

    此致,

    亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Aaron,

    感谢您提供信息! 我将在下周初收到更新(到2022年2月15日星期二)。  

    谢谢,

    Brenda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Aaron,

    只是想提供这方面的最新信息。 TPS65094 EVM 尚未到达(本星期应在某个时间到达),但我详细查看了 GUI 文件,并确定了产品文件夹中的版本可能不是最新的注册地址。 这可以解释为什么您无法对 Buck3_VID 进行具体更改。 一旦 EVM 到达,我将使用 TI.com 中提供的 GUI 以及内部版本对其进行测试,以确认我的假设。   

    谢谢,

    Brenda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Brenda 的更新,请随着事情的发展继续将我发布。

    此致,

    亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Aaron,

    是的,接收到 EVM 后,我会尽快告知您结果。  

    谢谢,

    Brenda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Aaron,

    我已确认链接到 EVM 用户指南的 GUI 文件不是最新的,且 Buck3寄存器地址不是最新的。 您所拥有的 GUI 版本显示为0x22,并且应为0x23。 这一点已经过验证。 我正在与团队内部合作更新源文件,以便您可以重新下载 GUI。 如果我们无法在接下来的3个工作日内更新源文件,我将向您发送一条扩展名为“.json”的私人 E2E 消息,您可以轻松替换该消息以解决问题。  

    谢谢,

    Brenda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Aaron,

    请注意,由于今天在美国的公众假期,您的答案可能会推迟到星期二。

    谢谢。

    此致,

    Tomi Koskela

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Brenda,

    到目前为止是否有任何更新幸运? 我没有听到任何声音。

    此致,

    亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Aaron,

    对此我深表歉意。  一个 E2E 请求刚刚发送。 请告诉我您是否收到邮件,看看它是否启用了邮件选项,以便我可以发送更新的.json 文件。  

    谢谢,

    Brenda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Aaron,

    感谢您接受请求! 我发送了一条包含更新文件的直接消息。 请按照私人 E2E 消息中的说明操作,并告诉我您是否能够更改 Buck3的输出电压?

    谢谢,

    Brenda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Brenda,

    用更新后的 json 更改了.json,它的工作方式就像它所想象的那样! 感谢您的所有帮助!

    此致,

    亚伦