This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq24080:电池极性保护

Guru**** 2794665 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24080, BQ25180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1073995/bq24080-battery-polarity-protection

部件号:bq24080
“线程: BQ25180”中讨论的其它部件

大家好,团队

美好的一天! 我代表客户发布此信息。

它是:


我正在使用您 的 BQ24080DRCR 为4.2V LiPO 电池充电。 如果电池连接的极性相反,我想为其充电。  

我看到这个电路:  

三个问题:  

1) 此电路是否适用于 BQ?
2)拔下电池时,BQ (使用此电路)会发生什么情况?  
3)拔下 USB 插头后,BQ (使用此电路)会发生什么情况?  


此外,当我用此保护电路拔下电池时,BQ 会发生什么情况?  


此致,

乔纳森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    乔纳森您好,

    [引用 userid="470463" url="~/support/power-management-group/power-management (电源管理)/f/power-management-forume/1073995/bq24080- battery"极性保护]如果电池连接的极性相反,我想为其充电。  [/引用]

    这是一个有趣的请求,我理解:

    正常极性:Q2 / Q3打开,Q1 / Q4关闭

    极性反接:Q1 / Q4打开,Q2 / Q3关闭

    1. 看起来这 可能起作用,您仍然希望为电池提供主要保护,以防止电压过低,过电流等。  
    2. Bq 将其输出电容充电至调节电压。  
    3. Bq 停止充电

    BQ 的作用类似于电流源,直至蓄电池调节电压,应能够模拟电路以查看其是否工作。 可能还想为  安全门增加串联电阻 以避免振铃。

    可以添加极性反接保护,我们为此提供了电路,您可以在此处参阅 :https://www.ti.com/lit/an/slva139/slva139.pdf

    此致,

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尼克您好,  

    感谢您的支持和分享重要细节。 一旦客户有跟进问题,我会向您提供最新信息。  

    此致,

    乔纳森。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尼克您好,

    这是我们客户的最新消息。  

    1.

    [引用 userid="359305" url="~/support/power -management-group/power -management/f/power -management-forume/1073995/bq24080-batterrace-latterity-protection/3974813#3974813]\n 看来这 可能起作用,您仍希望获得电池的主要保护以防止欠电压,过电流等。  [/引用]

    我认为 BQ 的所有功能都是正确的?

    2.

    [引用 userid="359305" url="~/support/power -management-group/power -management/f/power -management-forume/1073995/bq24080-battery"极性保护/3974813#3974813]\n 可以添加反极性保护,我们的电路可在此处访问 :https://www.ti.com/lit/an/slva139/slva139.pdf

    ——在你分享的文件中,如果我使用电池充电器,似乎显示有无源负载(而不是电池充电器),我想在中必须将 MOSFET 连接到指向正确负载的二极管?

    此致,

    乔纳森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    乔纳森您好,  

    由于 bq24080是非 PowerPath,因此无法实现电池电压过低和过电流保护,系统负载与 电池并行连接。 电源通道充电器可以包括这些功能,请查看 BQ25180 (Buvlo,BATOCP)。

    TI 提供了主要的保护装置,例如: https://www.ti.com/product/BQ2970

    [引用 userid="470463" url="~ë/support/power 管理-group/power 管理/f/power 管理-forume/1073995/bq24080-电池极性保护/3982206#3982206"]

    ——在你分享的文件中,如果我使用电池充电器,似乎显示有无源负载(而不是电池充电器),我想在中必须将 MOSFET 连接到指向正确负载的二极管?

    [/引用]

    图2/3中的电路不需要更改。下面是一张包含充电器的图:

    此致,

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="470463" url="~ë/support/power -management/power -management/f/power -management-forume/1073995/bq24080- batter-latterity-protection’]1) 此电路是否适用于 BQ?
    [/引用]

    它可能起作用,但最糟糕的情况是,某种程度上 FET 发生故障,您将 BAT 正极短到 BAT 负极。  如果没有对电池的任何主要保护,这将是电池的严重故障。