Other Parts Discussed in Thread: BQ24080, BQ25180
“线程: BQ25180”中讨论的其它部件
大家好,团队
美好的一天! 我代表客户发布此信息。
它是:
我正在使用您 的 BQ24080DRCR 为4.2V LiPO 电池充电。 如果电池连接的极性相反,我想为其充电。
我看到这个电路:
三个问题:
1) 此电路是否适用于 BQ?
2)拔下电池时,BQ (使用此电路)会发生什么情况?
3)拔下 USB 插头后,BQ (使用此电路)会发生什么情况?
此外,当我用此保护电路拔下电池时,BQ 会发生什么情况?

此致,
乔纳森