This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:细胞平衡时芯片损坏

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952, BQ76942

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1073523/bq76952-chip-damage-at-cell-balancing

部件号:BQ76952
“线程”中讨论的其它部件: BQ76942测试

您好,Team,

我使用 BQ76952PFBR 作为我的16S BMS
我使用评估板原理图作为设计参考,
我使用的是平衡电流为100mA 的外部单元平衡
但当我启动细胞平衡功能时,芯片会在一段时间后过热并受损
另一个观察结果是,对向电阻器的额定电压为0.5W,两个电阻器的电阻和平衡 MOSFET 加热器的电阻值为0.5W。
希望你能提供帮助
我正在附上示意图的一部分供参考
请提前感谢

e2e.ti.com/.../Monitor-and-Cell-balancing.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,拉什哈布,

    我建议您阅读  “使用 BQ769x2电池监测器进行电池平衡”应用 报告的第2.1节。 此处讨论了单元平衡期间的功耗。 您必须根据同时平衡的电池数量来考虑 IC 的功耗。

    您是否正在使用基于主机的平衡? MOSFET 温度上升是否超出您的预期?

    此致,

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛门

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luis 您好,感谢您的回复
    我认为我选择的 MOSFET 可能存在热量问题
    只是想知道我的单元输入电阻器是否最大值为100欧姆
    电流不应流经 AFE,这会导致加热
    此外, 如果 BQ 过热,内部温度故障(已启用)应关闭平衡,但情况并非如此  
    一旦我打开平衡,芯片开始发热并受到损坏,是否还有其他因素会造成这种情况?
    请提前感谢


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,拉什哈布,

    电流将流经 AFE,此电流将流经 IC 并进入单元输入电阻器。 通常选择100欧姆,这样,通过内部单元平衡电流产生的 VGS 电压就足以打开外部 FET。   有关单元平衡过程中的当前路径的视图,请参阅“使用 BQ769x2电池监测器进行单元平衡”应用程序报告中的图2-2。

    在这种情况下,IC 测量的内部温度是多少?  您的 FET 的运行温度如何? 您同时平衡多少个细胞?

    您的保护:OTINT:阈值是多少?  您是否通过设置:保护:启用保护 B:[OTINT]位来启用内部过热保护?  

    如果内部板牙温度高于 设置:单元平衡配置:最大内部温度,设备将禁用平衡,您的阈值是多少?

    您能否上传.gg.csv 文件设置以使我看到设置正常?

    此致,

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛门

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Luis,
    内部温度设置为85度
      在 IC 损坏之前,我可以看到内芯温度为75度
    并且在保护 B 中启用了内部保护
    细胞平衡的数量为1
    附加我的.gg.csv 文件  
     
     e2e.ti.com/.../LowsideConfig.gg.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,拉什哈布,

    之后 IC 是否完全断开? 还是可以重新启动? IC 温度对于平衡单个电池来说似乎真的很高,它不会正常升高。

    您是否确定通过外部 FET 在100 mA 下实现平衡? 也许有一个很短的地方。 您提到 FET 也在加热,考虑到电流不是太高,这似乎很奇怪。 您的细胞平衡设置是什么?

    单元格平衡的最大内部温度默认值为70度,我在您的设置中看到这是相同的,因此在75度的单元格平衡不应该发生。 您是测量这些单元格以查看是否发生了单元格平衡,还是查看有多少单元格平衡?

    此致,

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛门

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Luci
    不,IC 完全断开,根据“使用 BQ76952,BQ76942电池监测器进行电池平衡”的文档,我选择的电流最大应为100mA
    我注意到的是芯片损坏后,VC16 Pack ,LD 引脚下方的电极似乎损坏,我使用的是低端配置的 BQ,其中 LD 引脚使用100000电阻器被拉至 VBAT

    与芯片一起,引脚47 (VBAT)上的电阻器也会损坏,您认为这可能与充油泵有关吗?

    我正在分享受损芯片的图像(抱歉质量差)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,拉什哈布,

    您能否分享您的示意图的其余部分以确保一切正常?  

    损坏  的针脚不应涉及细胞平衡,因此我发现这些针脚损坏非常奇怪。 您是否错过了任何短裤?  

    您能否描述在发生此损坏时的测试设置?

    此致,

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛门