“线程”中讨论的其它部件: BQ76942, 测试
您好,Team,
我使用 BQ76952PFBR 作为我的16S BMS
我使用评估板原理图作为设计参考,
我使用的是平衡电流为100mA 的外部单元平衡
但当我启动细胞平衡功能时,芯片会在一段时间后过热并受损
另一个观察结果是,对向电阻器的额定电压为0.5W,两个电阻器的电阻和平衡 MOSFET 加热器的电阻值为0.5W。
希望你能提供帮助
我正在附上示意图的一部分供参考
请提前感谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,Team,
我使用 BQ76952PFBR 作为我的16S BMS
我使用评估板原理图作为设计参考,
我使用的是平衡电流为100mA 的外部单元平衡
但当我启动细胞平衡功能时,芯片会在一段时间后过热并受损
另一个观察结果是,对向电阻器的额定电压为0.5W,两个电阻器的电阻和平衡 MOSFET 加热器的电阻值为0.5W。
希望你能提供帮助
我正在附上示意图的一部分供参考
请提前感谢
你好,拉什哈布,
我建议您阅读 “使用 BQ769x2电池监测器进行电池平衡”应用 报告的第2.1节。 此处讨论了单元平衡期间的功耗。 您必须根据同时平衡的电池数量来考虑 IC 的功耗。
您是否正在使用基于主机的平衡? MOSFET 温度上升是否超出您的预期?
此致,
路易斯·埃尔南德斯·萨洛门
你好,拉什哈布,
电流将流经 AFE,此电流将流经 IC 并进入单元输入电阻器。 通常选择100欧姆,这样,通过内部单元平衡电流产生的 VGS 电压就足以打开外部 FET。 有关单元平衡过程中的当前路径的视图,请参阅“使用 BQ769x2电池监测器进行单元平衡”应用程序报告中的图2-2。
在这种情况下,IC 测量的内部温度是多少? 您的 FET 的运行温度如何? 您同时平衡多少个细胞?
您的保护:OTINT:阈值是多少? 您是否通过设置:保护:启用保护 B:[OTINT]位来启用内部过热保护?
如果内部板牙温度高于 设置:单元平衡配置:最大内部温度,设备将禁用平衡,您的阈值是多少?
您能否上传.gg.csv 文件设置以使我看到设置正常?
此致,
路易斯·埃尔南德斯·萨洛门
您好 Luis,
内部温度设置为85度
在 IC 损坏之前,我可以看到内芯温度为75度
并且在保护 B 中启用了内部保护
细胞平衡的数量为1
附加我的.gg.csv 文件
e2e.ti.com/.../LowsideConfig.gg.csv
你好,拉什哈布,
之后 IC 是否完全断开? 还是可以重新启动? IC 温度对于平衡单个电池来说似乎真的很高,它不会正常升高。
您是否确定通过外部 FET 在100 mA 下实现平衡? 也许有一个很短的地方。 您提到 FET 也在加热,考虑到电流不是太高,这似乎很奇怪。 您的细胞平衡设置是什么?
单元格平衡的最大内部温度默认值为70度,我在您的设置中看到这是相同的,因此在75度的单元格平衡不应该发生。 您是测量这些单元格以查看是否发生了单元格平衡,还是查看有多少单元格平衡?
此致,
路易斯·埃尔南德斯·萨洛门
你好,Luci
不,IC 完全断开,根据“使用 BQ76952,BQ76942电池监测器进行电池平衡”的文档,我选择的电流最大应为100mA
我注意到的是芯片损坏后,VC16 Pack ,LD 引脚下方的电极似乎损坏,我使用的是低端配置的 BQ,其中 LD 引脚使用100000电阻器被拉至 VBAT
与芯片一起,引脚47 (VBAT)上的电阻器也会损坏,您认为这可能与充油泵有关吗?
我正在分享受损芯片的图像(抱歉质量差)