Other Parts Discussed in Thread: LM5146, LM5141
“线程: LM5141”中讨论的其它部件
大家好,团队
我的客户已被评估为用于 VIN=80V 应用的 LM5146。
下一步,他们希望对 VIN =200V 使用 LM5146。
为了提高电压范围,我认为可以使用隔离的栅极驱动器。
您对使用 LM5146 +什么支持 VIN=200V 有什么想法吗?
如果您有或可以准备一个示例,请与我分享。

此致,
Shotaro
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: LM5146, LM5141
大家好,团队
我的客户已被评估为用于 VIN=80V 应用的 LM5146。
下一步,他们希望对 VIN =200V 使用 LM5146。
为了提高电压范围,我认为可以使用隔离的栅极驱动器。
您对使用 LM5146 +什么支持 VIN=200V 有什么想法吗?
如果您有或可以准备一个示例,请与我分享。

此致,
Shotaro
大家好,蒂姆-桑,
感谢您的支持。
我在所附材料中总结了我的考虑。
我认为,如果我们使用门驱动器,LM5146由于200V 输入而损坏。 (请参阅随附的 P1)
我还认为可以使用半桥驱动器。 (请参阅随附的 P2)您认为我的想法是什么?
此外,我还对 LM5146的 VIN 引脚有疑问。 对于 VIN (=100V),200V 高于绝对最大值。
因此,我们需要添加任何电路,以将输入电压从200V 降至100V 以下。 如果您有任何材料,请与我分享。
此致,
Shotaro
您好,Shotaro-san,
如果这适用于 EPC Gan FET,则栅极驱动器应为5V (请注意 LM5146的 VCC 为7.5V)。 此外,您可能需要检查 Ilim 电路,因为输入现在位于 GND (FET 上),而电流限制比较器的另一个输入也位于 GND (控制器的),因此它可能受比较器输入偏移电压的影响。
就控制器针脚处的 VIN 而言,您需要将其夹紧至最大100V 控制器静态电流加上所需的直流门驱动电流的 VIN 电流消耗为1.8mA (每个 FET 的= Qg*FSW)。
查看65V LM5141控制器,因为它具有:(a)电感器电流的分流电流感应,(b) 5V VCC,(c)峰值电流模式控制(电压模式控制器的 VIN 线馈电不需要)。 但是,此处的最大 VOUT 规格为15V。
此致,
蒂姆