This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5146:通过添加隔离式栅极驱动器,增强了电压范围

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5146, LM5141

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1074348/lm5146-enhanced-voltage-range-by-adding-isolated-gate-driver

部件号:LM5146
“线程: LM5141”中讨论的其它部件

大家好,团队

我的客户已被评估为用于 VIN=80V 应用的 LM5146。

下一步,他们希望对 VIN =200V 使用 LM5146。

为了提高电压范围,我认为可以使用隔离的栅极驱动器。

您对使用 LM5146 +什么支持 VIN=200V 有什么想法吗?

如果您有或可以准备一个示例,请与我分享。

此致,

Shotaro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sakai-san,

    传统浇口驱动器应该工作,而不需要隔离。 但是,请注意,将 LM5146的 SW 与 GND 绑定意味着二极管仿真模式和预偏置软启动的零交叉检测将丢失。 此外,开关电压也没有意义,因此死时间可能会更长。 此外,VIN 应限制在100V 范围内,在这种情况下,线路馈电中断。

    此致,

    蒂姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,蒂姆-桑,

    感谢您的支持。

    我在所附材料中总结了我的考虑。

    我认为,如果我们使用门驱动器,LM5146由于200V 输入而损坏。 (请参阅随附的 P1)

    我还认为可以使用半桥驱动器。 (请参阅随附的 P2)您认为我的想法是什么?

    此外,我还对 LM5146的 VIN 引脚有疑问。 对于 VIN (=100V),200V 高于绝对最大值。

    因此,我们需要添加任何电路,以将输入电压从200V 降至100V 以下。 如果您有任何材料,请与我分享。

    e2e.ti.com/.../LM5146.pptx

    此致,

    Shotaro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,蒂姆-桑,

    你什么时候可以对我的想法发表评论?

    客户需要我们在2010年2月10日之前提供反馈。

    此致,

    Shotaro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Shotaro-san,

    如图所示,我怀疑低端驱动程序可以通过引用 SW 来操作。 此外,LM5146的 SW 引脚无法承受200V。  

    幻灯片2上的电路工作正常。 只需在 HI 和 LI 栅极驱动器输入上添加 RC 延迟部件,即可根据需要调整定时。

    此致,

    蒂姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,蒂姆-桑,

    感谢您的反馈。 我会向客户提出该图。

    顺便说一句,您是否有任何材料或推荐的电路来降低输入电压(红色圆圈的一部分)?

    此致,

    Shotaro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Shotaro-san,

    如果这适用于 EPC Gan FET,则栅极驱动器应为5V (请注意 LM5146的 VCC 为7.5V)。 此外,您可能需要检查 Ilim 电路,因为输入现在位于 GND (FET 上),而电流限制比较器的另一个输入也位于 GND (控制器的),因此它可能受比较器输入偏移电压的影响。

    就控制器针脚处的 VIN 而言,您需要将其夹紧至最大100V 控制器静态电流加上所需的直流门驱动电流的 VIN 电流消耗为1.8mA (每个 FET 的= Qg*FSW)。

    查看65V LM5141控制器,因为它具有:(a)电感器电流的分流电流感应,(b) 5V VCC,(c)峰值电流模式控制(电压模式控制器的 VIN 线馈电不需要)。 但是,此处的最大 VOUT 规格为15V。

    此致,

    蒂姆