Other Parts Discussed in Thread: TPS61022
“线程:测试”中讨论的其它部件,
大家好,团队
客户使用我们 的 TPS61022 EVM 进行测试,但存在问题。
当输入电压为2V,输出电压为5V 时,输出电流无法达到4A。
它们只能在1.7A 下进行测试。在1.7A 以上时,输出为0V。
但数据表显示,当输入电压为2V 时,输出电流可以达到2A。
请问我如何知道输入电流范围。
我的客户还想知道,当输出电压为5V/2A 时,最小输入电压是多少?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: TPS61022
大家好,团队
客户使用我们 的 TPS61022 EVM 进行测试,但存在问题。
当输入电压为2V,输出电压为5V 时,输出电流无法达到4A。
它们只能在1.7A 下进行测试。在1.7A 以上时,输出为0V。
但数据表显示,当输入电压为2V 时,输出电流可以达到2A。
请问我如何知道输入电流范围。
我的客户还想知道,当输出电压为5V/2A 时,最小输入电压是多少?
杰森:
感谢您的帮助。 在进行问题分析之前,我们可以检查以下方面:
1.他们是否将输入源的电流限制设置为10A?
输入源和 EVM 之间是否有长电线,从而产生较大的电压降?
它们是否测量了 EVM 输入感应上的实际输入电压?
他们是否更改了 EVM 的任何默认配置?
TPS61022的最小输入电流限制为6.5A。 假设效率为80%,最差情况下的最大输出电流可以是2A。
-文浩
杰森:
我在实验室测试了此案例。 EVM 能够在 VIN=2V 时输出5V/2A。 请参见下图。 我使用感应线输入源。