This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61022:低输入电压时的电流限制。

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61022

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1073134/tps61022-current-limit-at-low-input-voltage

部件号:TPS61022
“线程:测试”中讨论的其它部件,

大家好,团队

客户使用我们 的 TPS61022 EVM 进行测试,但存在问题。

当输入电压为2V,输出电压为5V 时,输出电流无法达到4A。  

它们只能在1.7A 下进行测试。在1.7A 以上时,输出为0V。

但数据表显示,当输入电压为2V 时,输出电流可以达到2A。

请问我如何知道输入电流范围。

我的客户还想知道,当输出电压为5V/2A 时,最小输入电压是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    杰森:

    感谢您的帮助。 在进行问题分析之前,我们可以检查以下方面:

    1.他们是否将输入源的电流限制设置为10A?

    输入源和 EVM 之间是否有长电线,从而产生较大的电压降?

    它们是否测量了 EVM 输入感应上的实际输入电压?

    他们是否更改了 EVM 的任何默认配置?

    TPS61022的最小输入电流限制为6.5A。 假设效率为80%,最差情况下的最大输出电流可以是2A。

    -文浩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Wehao,

    对1,是。

    对于2,您的 VIN 电压降是正确的?

    对于3个人,我会与他们核对。

    对于4,它们使用默认配置。

    杰森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    杰森:

    是的,我的意思是线路掉线。 EVM 上的输入感应电压是 TPS61022知道的真实输入电压。  

    温拿豪

    请注意,作为中国新年,我将在2月7日之前担任 OOO。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,韦浩,

    我明白了,谢谢。

    杰森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    杰森:

    新年快乐! 是否有任何更新?

    -文浩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,韦浩,

    新年快乐!  

    我认为我的客户需要一些时间来检查。

    杰森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,韦浩,

    请参阅我的客户更新。

    1. 您是否已将其输入源的电流限制设置为10A? 输入源为15A。
    2. 输入源和 EVM 之间是否有长电线,从而产生较大的电压降? 直流源至 EVM BD 的距离约为15厘米
    3. 您是否测量了 EVM 输入感应上的实际输入电压? 是的。
    4. 默认  

    杰森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    杰森:

    我在实验室测试了此案例。 EVM 能够在 VIN=2V 时输出5V/2A。 请参见下图。 我使用感应线输入源。  

    -文浩