This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP2951-N:LP2951CML-3.0/NOPB 输出电压

Guru**** 2521850 points
Other Parts Discussed in Thread: LP2951

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1073751/lp2951-n-lp2951cmm-3-0-nopb-output-voltage

部件号:LP2951-N
“线程:LP2951”中讨论的其它部件

大家好,

LP2951CML-3.0/NOPB 使用此部件,我可以获得15V 的可调输出,而不是固定输出3V。 如果是,请指导我进行针脚连接,以及在这种情况下内部电阻器分频器网络会发生什么情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

         是的,LP2951是可调输出设备,您可以从中获得15V 输出。 请确保 输出和感应引脚相互连接。 还请确保 VTAP 和反馈引脚 相互连接。 这将确保 设备中的内部电阻器网络已断开。 然后,您可以选择电阻器 RFB 顶部 (在 OUT 和 FB 引脚之间连接)和 RFB BOT (在 FB 和 GND 引脚之间连接) 值,以使公式 VOUT = VREF*(1 +(RFB 顶部/RFB BOT))= 15V 满意,其中 VREF  =~1.235V。 SENSE 和 VTAP 引脚可以保持浮动。 还请确保  RFB  BOT ≤1.2MΩ。 其余引脚的连接方式可能与固定输出版本的连接方式相同。 请注意确保输入和输出电容器要求(在9.2.1.2.1和9.2.1.2.2节中说明)得到满足。 谢谢!

    此致,

    斯里坎特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

     是否有任何应用手册或任何硬件板,其中可调输出电压来自固定版本组件(如  LP2951CML-3.0/NOPB 或 LP2951CMS-3.3/NOPB)。

    这些信息将有助于我们的设计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Venu,

             我们没有描述这一点的应用说明,但我们有一个 EVM 用户指南,该指南应该可以帮助您: https://www.ti.com/lit/ug/slvuas6a/slvuas6a.pdf?ts=1643987243928&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FLP2951。 第3.2节介绍了可用于 在固定和可调操作模式之间切换的电路连接。 谢谢!

    此致,

    斯里坎特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    斯里坎特,你好,

      是否可以使用3V 版本  LP2951CML-3.0/NOPB3.3V 版本 LP2951CML-3.3/NOPB 进行电路切换 ,以获得可调输出。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Venu,

             3V 和3.3V 型号均可切换为可调输出配置。 谢谢!

    此致,

    斯里坎特