“线程:LP2951”中讨论的其它部件
大家好,
LP2951CML-3.0/NOPB 使用此部件,我可以获得15V 的可调输出,而不是固定输出3V。 如果是,请指导我进行针脚连接,以及在这种情况下内部电阻器分频器网络会发生什么情况。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好,
LP2951CML-3.0/NOPB 使用此部件,我可以获得15V 的可调输出,而不是固定输出3V。 如果是,请指导我进行针脚连接,以及在这种情况下内部电阻器分频器网络会发生什么情况。
您好,
是的,LP2951是可调输出设备,您可以从中获得15V 输出。 请确保 输出和感应引脚未相互连接。 还请确保 VTAP 和反馈引脚 未相互连接。 这将确保 设备中的内部电阻器网络已断开。 然后,您可以选择电阻器 RFB 顶部 (在 OUT 和 FB 引脚之间连接)和 RFB BOT (在 FB 和 GND 引脚之间连接) 值,以使公式 VOUT = VREF*(1 +(RFB 顶部/RFB BOT))= 15V 满意,其中 VREF =~1.235V。 SENSE 和 VTAP 引脚可以保持浮动。 还请确保 RFB BOT ≤1.2MΩ。 其余引脚的连接方式可能与固定输出版本的连接方式相同。 请注意确保输入和输出电容器要求(在9.2.1.2.1和9.2.1.2.2节中说明)得到满足。 谢谢!
此致,
斯里坎特
你好,Venu,
我们没有描述这一点的应用说明,但我们有一个 EVM 用户指南,该指南应该可以帮助您: https://www.ti.com/lit/ug/slvuas6a/slvuas6a.pdf?ts=1643987243928&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FLP2951。 第3.2节介绍了可用于 在固定和可调操作模式之间切换的电路连接。 谢谢!
此致,
斯里坎特