This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24725A:振荡输入电流问题

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24725A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1073264/bq24725a-oscillating-input-current-issue

部件号:BQ24725A

您好,

电池充电器 IC 部件号= BQ24725A

数据表链接: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/bq24725a.pdf?ts=1642661417693

 

根据目标设备中的数据表,我们正在充电电流寄存器(0x14h)中设置两个电流值。

 

在我们的目标设备中,等待10-15分钟并重启设备后,输入电流将在0.7A 和1.2A 之间振荡。

 

我们已经多次观察到这个问题。 当目标设备/装置打开时,电池充电电流通常为恒定电流。  

 

偶尔,该装置会随着蓄电池充电电流脉冲,0.01A 电流和0.8A 电流(脉冲宽度为1秒,占空比为50%)进入异常状态。 配置文件似乎是由于充电控制器错误地为电池充电,就像设备已关闭一样。

 

重现该问题。

从具有的运行单元开始  

  • 已安装和的蓄电池部分充电  
  • 已连接至直流电源和  
  • 不显示振荡电流行为。

为了重现此问题,我们只需取出 并重新插入电池即可。 装置将开始出现振荡电流问题。 因此,请帮助我们设置注册级别或进行任何配置以解决当前的振荡问题。

 

此致,

吉万·米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jeevan,

    请您对 REG0x14中两个当前级别设置的值以及等待10-15分钟的原因进行一些说明吗? 如果充电电流有两个电平,则输入电流将有两个不同的电平。

    振荡发生时,您能否提供相位,输入电流和充电电流的波形?

    此致,

    埃里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为满足我们的要求,我们在设备处于关闭状态时将充电电流设置为2560 mA (寄存器值= 0x0A00), 在设备处于打开状态时将充电电流设置为896 mA (寄存器值= 0x0380)。 等待大约10分钟的原因是 ,在该时间间隔内, 它每次都在电流读数中显示振荡。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的杰万:

    当发生振荡时,您能否捕获输入电流,相位,SRN 和充电电流的一些波形?

    使用的系统负载是多少? 输入电流将随着负载电流的变化而变化,负载电流由系统电流和充电电流组成。

    如果您尝试  使用“充电抑制”禁用充电,会发生什么情况?

    谢谢,

    迈克·埃曼纽尔

    如果回答了您的问题,请单击“已解决”。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是设备处于开启状态时的输入电流波形

    Input current waveform

    我们将 按以下方式设置充电选项寄存器(0x12H),如果我们根据数据表将最后一位设置为1,它将禁用电池充电。

    #define config_charger_charge_disable     0xB903U /*!<禁用电池充电*/
    #define config_charger_charge_enable      0xB902U/*!<启用电池充电*/

    以下是设备每50秒处于开启状态时的峰值(3A)。

    Current spike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的杰万:

    请发送示意图吗? 我需要先检查一下这一点,然后再继续。

    谢谢,

    迈克·埃曼纽尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Michael,

    数据表链接: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/bq24725a.pdf?ts=1642661417693

    原理图:  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的杰万:

    当问题发生时,请发送相位节点的波形。 如果您可以同时捕获 输入电流,相位,SRN 和充电电流,这将非常有帮助;我看到您有一个四通道示波器。 请用一个波形来表示切换周期,然后用一个波形稍微缩小。

    谢谢,

    迈克·埃曼纽尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的迈克尔:

    此处缺少电流探测器,由于问题与输入电流有关,我们已经测量了输入电流。 我在下面发布更清晰的波形图像。

    Input current spike

    在这里,我们可以观察到,电池在开始时被取出,输入电流约为750 mA。 然后,电池立即插入,现在输入电流约为1.5 A  

    50秒后,我们可以看到3 A 峰值即将到来。 这在每隔50秒重复一次。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的杰万:

    请提供有关上述每个实例的系统负载和充电电流的更多信息吗? 这种“尖峰”正在发生大约1秒钟。 我们需要了解更多有关电流如何传输到负载的信息。 电流一般似乎是一致的,我们只需要弄清楚在这1秒间隔内发生的情况。 了解蓄电池电压和相位电压的工作情况将更好地帮助调试。

    谢谢,

    迈克·埃曼纽尔