This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40211:设计 TPS40211升压模块时遇到的障碍,用于24V 输入和48V,3A 输出(150W )的 EMI 效应和加热效应

Guru**** 2534260 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5155, LM5156

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1074432/tps40211-barrier-in-designing-tps40211-boost-module-for-emi-effect-and-heating-effect-for-24v-input-and-48v-3a-output-150w

部件号:TPS40211
“线程”中讨论的其它部件:LM5155LM5156

主席先生,你好,

我正在设计具有24V 输入电源的48V 3A 输出升压转换器。 这是一款非隔离直流-直流转换器。我采用了工作台设计。 我之前也设计过这款车型两次。

但它会失败。

在我的第一个设计中,我没有考虑任何设计准则。 因此,我的模块面临电磁干扰效应。 由于 EMI 效应,我没有获得所需的输出。 我发现超过30mA 负载时,我会出现压降。

因此,这对我来说是完全不可靠的。

为此,我考虑了设计指南,重新设计了它。在设计指南中,他们说输出环路应该尽可能小,交换节点应该很小。 我做了所有这些事情。

在我的第二个设计中,我能够克服 EMI 效应。 我获得了理想的输出。但加热效果已经反映在画面中。因为这种型号是150W,所以电感器,MOSFET 和肖特基二极管等关键组件会被加热。

因此,我的模块在负载超过500mA 时失败。 我已经向这个问题论坛提出了问题,斯蒂芬先生已经为我提供了可靠的解决方案。

但现在我正在重新设计我的模块。

现在我面临一个问题,我必须克服电感器,MOSFET 和肖特基二极管的 EMI 效应和加热效应。

在以上图片中,您可以看到设计指南。 它们没有提供任何有关组件散热的准则,这些组件主要是 MOSFET,电感器和肖特基二极管,它们会消耗大量功率。

由于我的模块功率为150W,因此我的模块产生了大量的电能浪费,从而产生大量热量。

由于所有组件都是 SMD,我可以通过在其上安装散热器来释放有限的热量。

我有两到三种方法可以通过增加铜面积,热视和增加铜宽来在周围辐射这种热量。

如果我增加了开关回路和外部回路(电感器,MOSFET 和肖特基二极管所在的位置)的铜面积,可能会辐射大量热量,但同时,它也会成为 EMI 辐射的一个大热点。   

因此,请为我提供降低加热和 EMI 效应升压转换器的解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Shubham,

    如果使用150W 转换器,并且只是假设效率为92%,这仍然意味着您将损失12 W

    这12 W 需要由电路处理,热量需要辐射。

    因此,由于效率是真正关键的因素,您需要计算整个电路,并使用查找零件,以获得最佳的效率。

    获得并提高96-97%的效率是可能的,这将为您提供~4.5W

    您可以在此处找到几个示例:

    TI 参考设计库

    例如:

    PMP7118参考设计| TI.com

    为了了解电路优化以及如何进行所有计算,我建议您使用以下纸张:

    Topic_3_Lynch.pdf (TI.com)

    当使用另一台设备(如 LM5155或 LM5156)时,您还可以使用快速启动计算器进行大部分计算。

    这可以在产品页面的开发部分下找到

    LM5155数据表,产品信息和支持| TI.com

    如上所述,在进行计算时,您会发现 FET 的栅极电荷的影响要比 R DS 的影响大得多。

    因此,请真正考虑这一价值。

    例如,请参阅本 FET: BSC065N06LS5ATMA1

    但正如您在《RthetaJA》上看到的那样,您仍然需要一些铜面积来散热。

    此外,电感器和二极管也有损耗

    此致,

     斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢主席先生的答复。 这些信息对我非常有用。