This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL1963A:有关在带电池的调节系统中使用的查询。

Guru**** 2815315 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24070, TL1963A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1074142/tl1963a-query-about-use-in-regulation-system-with-battery

部件号:TL1963A
线程中讨论的其他部件: BQ24070

你好,你好,你好,


我目前有一个车辆跟踪装置,其调节方案如下:

电源电压为9V–30V,此电压流经 LMR23630AFDDAR 稳压器,该稳压器将输出调节为5V,此电压进入 BQ24070稳压器,当有外部电源时,该稳压器将输出为4.4V;如果没有外部电源,则电池电压将输出为4.4V; 此电压供应给 TL1963A-33稳压器,该稳压器以3.3V 的电压调节


根据 TL1963A-33稳压器的数据表,输出电压调节范围为4.3 V 至20V,当有外部电源时,该电压调节范围将在范围内,但当备用电池为系统供电时,该电压调节范围将超出范围。


我向德州仪器(TI)的专家提出的问题如下。


我是否在本设备上使用了错误的3.3V 稳压器?


在这种情况下,最好使用降压成本调节器吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jose,

    如果 有 外部电源时 LMR23630AFDDAR 输出5V,而没有外部电源时电池输出4.4V,则我看不到问题。 EC 表中指定的最小输入电压在满载和整个温度范围内为最大2.5V,相同条件下的最大压降电压为550mV,因此我认为有足够的余量。

    此致,

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尼克,你好,谢谢你的回复。


    我觉得自己的表现不是很好。 我在下面澄清:


    当有外部电源时,LM23630电脑控制器为 BQ24070电脑控制器提供5V 电源,这为 TL1963A-33电脑控制器提供4.4V 电源。


    当没有外部电源时,LM23630电脑控制器不提供电压,BQ24070电脑控制器提供存储在电池中的电压,即3.9伏,随后随着电池放电而开始下降。  我使用的电池有一个保护电路,当电压达到2.7V 时会切断电源,很明显,TL1963A-33稳压器不会为我提供3.3V 的电压,电压为2.7V,而电压是电池在放电时可以提供的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jose,

    我明白了。 那么,您是否正在寻找一款能在2.7V 至5V 输入范围内输出3.3V 的器件? 如果是这样,我认为降压-升压调节器更接近您的需求。

    此致,

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Nick
    您能否推荐 TL1963A 具有相似特性的产品? 或者,您能否共享文档以查找适合我需求的监管机构?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jose,

    我会将此职位重新分配给团队,以帮助提出零件建议。

    此致,

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jose,

    感谢您与我们联系并寻求 TI 解决方案。  我们的专家目前正处于春节假期,他们下周将返回工作岗位。  在您等待的时候,请告诉您更多的应用规格,如负载电流或功率级别,以便我们的专家可以根据要求向您推荐合适的设备。

    谢谢,

    您好