Other Parts Discussed in Thread: BQ24070, TL1963A
线程中讨论的其他部件: BQ24070,
你好,你好,你好,
我目前有一个车辆跟踪装置,其调节方案如下:

电源电压为9V–30V,此电压流经 LMR23630AFDDAR 稳压器,该稳压器将输出调节为5V,此电压进入 BQ24070稳压器,当有外部电源时,该稳压器将输出为4.4V;如果没有外部电源,则电池电压将输出为4.4V; 此电压供应给 TL1963A-33稳压器,该稳压器以3.3V 的电压调节
根据 TL1963A-33稳压器的数据表,输出电压调节范围为4.3 V 至20V,当有外部电源时,该电压调节范围将在范围内,但当备用电池为系统供电时,该电压调节范围将超出范围。
我向德州仪器(TI)的专家提出的问题如下。
我是否在本设备上使用了错误的3.3V 稳压器?
在这种情况下,最好使用降压成本调节器吗?