请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:LM5067 当使用具有12V 输入的 EVAL 板 LM5067EVM 时,我无法获得大于0.3V 的 UV 滞后。 此外,当我将 UVLO Hi 设置为-11.2V 时,输出在 Vin >-12V 之前不会打开。 选项 A,B,C 电阻器配置也是如此。 但是,当使用开箱即用的默认配置的评估板时,它可以按预期工作,用于32至-34伏带磁滞输入。
请给出建议。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
当使用具有12V 输入的 EVAL 板 LM5067EVM 时,我无法获得大于0.3V 的 UV 滞后。 此外,当我将 UVLO Hi 设置为-11.2V 时,输出在 Vin >-12V 之前不会打开。 选项 A,B,C 电阻器配置也是如此。 但是,当使用开箱即用的默认配置的评估板时,它可以按预期工作,用于32至-34伏带磁滞输入。
请给出建议。
你好,Les,
感谢您与我们联系。 VCC -用于启用所有功能的 V 形阈值电压为8.7 V (最大)。
因此,选择 Rin 的方式应该是 VCC - V 形电压大于8.7 V,输入电压为-11 V。 要计算 Rin 的值,需要使用“ICC 与工作电压-启用”曲线。
因此,请使用1 kΩ 作为 Rin 而不是5.1 kΩ,并在 UVLO HI 设置为-11.2 V 时检查控制器是否正在打开