This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5067:当使用具有-12V 输入的 EVAL 板时,我无法获得大于0.3V 的 UV 滞后。 此外,当我将 UVLO Hi 设置为-11.2V 时,输出在 Vin >-12V 之前不会打开。 选项 A,B,C 电阻器配置也是如此。

Guru**** 1818760 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1074164/lm5067-when-using-the-eval-board-with-a--12v-input-i-am-not-able-to-obtain-a-uv-hysteresis-more-than-0-3v-also-when-i-set-the-uvlo-hi-to--11-2v-the-output-does-not-turn-on-until-vin--12v-this-is-true-for-options-a-b-c-resisto

部件号:LM5067

当使用具有12V 输入的 EVAL 板 LM5067EVM 时,我无法获得大于0.3V 的 UV 滞后。 此外,当我将 UVLO Hi 设置为-11.2V 时,输出在 Vin >-12V 之前不会打开。 选项 A,B,C 电阻器配置也是如此。 但是,当使用开箱即用的默认配置的评估板时,它可以按预期工作,用于32至-34伏带磁滞输入。

请给出建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我刚刚注意到数据表中指定的 VZ = 12.35v min,13v Typ,13.65v Max,所以我问为什么它会在第一页的“功能”宽工作范围:-9V 至-80V 下说明?

    这怎么可能呢? 我本应该从 getgo 上注意到这一点,而不是浪费我的时间。 TI 应更改数据表和评估板数据表以反映其局限性。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Les,

    感谢您与我们联系。 VCC -用于启用所有功能的 V 形阈值电压为8.7 V (最大)。

    因此,选择 Rin 的方式应该是 VCC - V 形电压大于8.7 V,输入电压为-11 V。 要计算 Rin 的值,需要使用“ICC 与工作电压-启用”曲线。

    因此,请使用1 kΩ 作为 Rin 而不是5.1 kΩ,并在  UVLO HI 设置为-11.2 V 时检查控制器是否正在打开